Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

A-8003-0560 - Miroir rotatif vertical

Le miroir rotatif vertical peut servir d’alternative à l’optique d’alignement de faisceau laser et au miroir rotatif fixe, avec le grand rétroréflecteur, lors des mesures de rectitude et...

Conformité des soins de santé
Divulgation des dispositions avec des personnes et des entreprises dans le domaine des soins de santé.

M-2033-7091 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 63. Longueur de cône 55,00 mm. Convient aux palpeurs OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 et RMP600.

Surface™ and FocusTrack™
Collecte de données Raman sur toute la surface de l'échantillon même si celui-c est incliné ou irrégulier

"Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier";
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...

Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide

A-4163-1000 - Esemble embase réglable FS1i

La FS1i est une embase femelle utilisée pour tenir les palpeurs de la série LP2.

Mapping of oral biofilms using confocal Raman microscopy
Microorganisms form biofilms on surfaces to aid their survival.

Encoders hold the key to ultra-accurate motion control
Aerotech, continuing its commitment to the art and science of motion control, looks to Renishaw for versatile, high-precision laser interferometer encoders for its medical stages.

A-5314-0015 - Ensemble câble OMM-2C (8 m)

Ensemble câble pour la liaison du module optique machine OMM-2C et de l’interface optique OSI. Fourni avec un câble de 8 m. REMARQUE : Le connecteur à 7 voies n’est pas fourni avec cet ensemble.

Industrie lourde
Les dernières études de cas en fabrication additive de Renishaw pour le secteur de l’industrie lourde.

Les outils d’inspection Renishaw optimisent la précision des centres d’usinage verticaux Haas
Auparavant, Haas Automation Inc.

A-8003-0478 - Cible d’alignement

La cible d'alignement (diamètre 22 mm) peut être utilisée avec des kits d'optiques linéaires, angulaires et de rectitude pour aligner le laser sur l'axe de mouvement de la machine.

inVia used to study graphene and other nano-materials at the University of Tokyo
The Mechanical Engineering Department of the University of Tokyo uses a Renishaw inVia confocal Raman microscope to study graphene and other nano-materials in the development of energy related...

Renishaw élargit sa famille de solutions de réglage d'outil robustes et fiables pour les applications de tournage et d'usinage multi-tâches
Renishaw, la multinationale de technologies industrielles, va lancer son nouveau palpeur de réglage d’outil APCS-45 lors du salon EMO d’Hanovre 2019.

A-5687-0049 - Interface RMI-Q (8 m) (niveau) sortie latérale

Cette interface RMI-Q inclut un câble de 8 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.

A-5687-0050 - Interface RMI-Q (15 m) (niveau) sortie latérale

Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.

A-5687-1050 - Interface RMI-Q (15 m) (impulsion) sortie latérale

Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.

Le spécialiste de la réparation de machines investit dans des calibres multiaxes Renishaw
Pour devenir le fournisseur de services de calibration de référence pour ses clients, KES Machine LLC a étendu sa relation avec Renishaw, multinationale de technologies industrielles.

A-8003-1304 - Miroir pivotant

Le miroir pivotant permet d’effectuer des ajustements sur des diagonales machine ou sur des axes inclinés.

M-4071-0072 - Queue conique : spécifications de queue ANSI CAT B5.50-1985 (filetage de goujon de traction unités anglo-saxonnes), cône ISO 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône ANSI CAT B5-50 ISO 50. Longueur de cône 35,30 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

Le scanning 3D améliore la précision et l'efficacité du processus de fraisage des disques à aubes
Basé à Ufa, en Russie, Technopark Aviation Technologies, fournisseur de services d'ingénierie et de recherche scientifique et pédagogique, a travaillé en étroite collaboration avec le plus important...

RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.

Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training

M-4071-0058 - Queue conique : spécifications de queue ANSI CAT B5.50-1985 (filetage de goujon de traction unités anglo-saxonnes), cône ISO 40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône ANSI CAT B5-50 1985 ISO 40. Longueur de cône 35,30 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

RLU - Unité laser compacte avec sortie sur fibre optique
Le système de codeur interférométrique laser RLE Renishaw associe les performances de positionnement et de mesure attendues d'un interféromètre à mesure de déplacement, à la facilité d'installation...

A-4038-0063 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 63.

Logiciel de comparaison MODUS™
MODUS est une suite logicielle métrologique puissante pour le système Equator qui permet une programmation basée sur CAO et la comparaison de profils complexes.

50 years since the discovery of the Qin Terracotta Warriors
The Qin Terracotta Warriors and Horses were discovered in 1974.

Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...

Questions sur les systèmes de réglage d’outil contact Renishaw
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions courantes concernant les palpeurs de réglage d’outil contact Renishaw.

Systèmes de réglage d’outil et détecteurs de bris d’outil
Réduisez les rebuts et augmentez la productivité en réglant et en mesurant avec précision vos outils de coupe à CN.

OMP400 – Palpeur optique pour machine
OMP400 palpeur de haute précision à transmission optique pour machine outil

M-2045-0310 - Sandvik Capto : spécification du cône C6, longueur 42 mm

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil Capto C6.

M-2045-0311 - Sandvik Capto : spécification du cône C8, longueur 50 mm

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil Capto C8.

Système triple Ballbar pour l’étalonnage du robot
Le RCS T-90 est un système de diagnostic avancé conçu pour l’étalonnage de nouveaux robots ou de robots repositionnés.

M-2045-0287 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 forme HSK, HSK F63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK F63.

The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...

A-8003-2354 - Kit de fixation d’optique en acier

Le kit de fixation d’optique en acier convient à toutes les optiques de mesure Renishaw.

M-2045-0073 - Queue conique : spécifications de queue BT-1982, cône ISO 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône BT ISO 50.

M-2045-0077 - Queue conique : spécifications de queue BT-1982, cône ISO 30

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône BT ISO 30.

M-2045-0187 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 50.

M-2045-0188 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 63.

M-2045-0190 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 100

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 100.

M-2045-0065 - Queue conique : spécifications de queue DIN 69871A, cône ISO 40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 40.

M-2045-0067 - Queue conique : spécifications de queue DIN 69871A, cône ISO 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 50.

Renishaw technology used to identify microplastics in the environment
Microplastics are small, hard-to-spot, particles that make their way—from products and packaging—into the environment and cause significant pollution.