Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Virtual Reality – The beauty of vision technology with the accuracy and repeatability of Renishaw encoders.
Power Plus offers high precision camera positioning for virtual reality technology in the broadcasting industry, with the help of Renishaw’s optical and magnetic encoders to support accuracy and...
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
Renishaw encoders go under the 3DHISTECH microscope
Located in Budapest, Hungary, 3DHISTECH designs and manufactures one of the world's fastest and highest-capacity autonomous panoramic digital slide scanners – the P1000.
Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine
Herramientas de diagnóstico de encóderes ópticos
Renishaw proporciona una gama de herramientas de diagnóstico opcionales para optimización de reglaje y calibración remota de los sistemas de encóder.
El primer cuadro metálico de bicicleta impreso en 3D fabricado por Renishaw para Empire Cycles
Renishaw, el único fabricante en el Reino Unido de máquinas de fabricación aditiva para impresión de piezas metálicas, ha colaborado con una empresa británica, líder en diseño y fabricación de...
A-6551-0300 - Juego de herramientas para la interfaz RMI-QE de Renishaw
A-6551-0300 Juego de herramientas para la interfaz RMI-QE de Renishaw Juego de herramientas para instalación y mantenimiento de la unidad de interfaz RMI-QE de Renishaw.
A-5475-0060 - Juego de herramientas para el medidor de longitud de herramientas (LTS) de Renishaw
Juego de herramientas para instalación y mantenimiento del medidor de longitud de herramientas (LTS) de Renishaw.
A-4038-1010 - Extensión, L 100 mm, para RMP60M y OMP60M de Renishaw
Renishaw fabrica una extensa gama de barras de extensión y adaptadores que permiten un acceso más profundo a los componentes.
A-4038-1027 - Extensión, L 150 mm, para RMP60M y OMP60M de Renishaw
Renishaw fabrica una extensa gama de barras de extensión y adaptadores que permiten un acceso más profundo a los componentes.
A-4038-1028 - Extensión, L 200 mm, para RMP60M y OMP60M de Renishaw
Renishaw fabrica una extensa gama de barras de extensión y adaptadores que permiten un acceso más profundo a los componentes.
Case study: Combined MWIR Raman thermography for improved thermal control in semiconductor devices
Raman thermography uses the Raman spectrum from a semiconductor device to determine the local temperature with submicron lateral spatial resolution.
Equator™ gauging system reduces inspection time of NIMS metalworking training parts by 85%
Renishaw has developed an Equator™ gauging system package which significantly improves the inspection of NIMS parts.
El encóder encapsulado FORTiS™ mejora la precisión y el rendimiento del rectificado
Después de realizar pruebas y evaluaciones, TGT seleccionó los encóderes encapsulados FORTiS™ de Renishaw para su última serie de rectificadoras de herramientas.
A-2033-0830 - Soporte de montaje en unidad de recepción Renishaw
Soporte de montaje universal para todos los receptores del sistema de sonda de Máquina-Herramienta de Renishaw. Se entrega con tornillos, arandelas y tuercas de sujeción.
El centro de cirugía epiléptica líder mundial de Milán trabaja con el robot estereotáctico de Renishaw
El Centro de cirugía de epilepsia y Parkinson Claudio Munari del hospital Niguarda en Milán, Italia, utiliza el sistema estereotáctico neuromate® de Renishaw en procedimientos de...
A-5191-0300 - Juego de herramientas para OMM-2 y OMI-2/OMI-2T de Renishaw
Juego de herramientas para el receptor OMM-2 de Renishaw, y la combinación de las unidades de interfaz y receptor OMI-2/OMI-2T.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
KMT Lidköping el gigante de la energía verde rectifica con precisión micrométrica
La enorme rectificadora cilíndrica KMT Lidköping VTG4000 permite producir rodamientos para aerogeneradores a gran escala, donde los encóderes Renishaw son fundamentales para garantizar un...
British Cycling races ahead with Renishaw additive manufacturing
British Cycling is the national governing body in Great Britain for cycling, as recognised by the Union Cycliste Internationale (UCI).
Política en defensa de la competencia de Renishaw
Nuestra política a nivel mundial en defensa de la competencia está diseñada para explicar los riesgos clave relacionados con las leyes en defensa de la competencia y garantizar que todos nuestros...
Renishaw probing pays dividends for Quality Engineered Products
Having built its reputation in high-volume precision pressing, Quality Engineered Products took the decision eight years ago to move into the competitive world of sub-contract precision machining.
Marsi Bionics utiliza encóderes absolutos en exoesqueletos para personas con problemas neuromúsculo-esqueléticos
Este estudio aborda la tecnología diseñada por Marsi Bionics para la creación de los exoesqueletos ATLAS 2030 y MB-Active Knee (MAK), articulaciones robotizadas que imitan el funcionamiento de los...
Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows
AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.
A laser alignment tool that goes beyond tradition
Smooth Precision Co.
Mantenimiento
Mantenimiento Las unidades del sistema PH10 PLUS no tienen en su interior piezas que precisen mantenimiento del usuario.
Forensics
Detecte con precisión y analice pequeños fragmentos de materiales forenses usando la Espectroscopía Raman
El fabricante de máquinas especiales a medida invierte en el sistema de alineación de Renishaw para ampliar sus prestaciones
Para asegurar los mejores resultados en proyectos de clientes a gran escala, el fabricante de máquinas especiales Metecno Oy colabora con la empresa tecnológica de ingeniería internacional, Renishaw,...
A-9715-0100 - Regla lineal RTLC incremental de 20 μm de paso (1000 mm de longitud, ±5 μm/m de precisión, montaje con cinta autoadhesiva)
A-9715-0100 Regla lineal RTLC incremental de 20 μm de paso (1000 mm de longitud, ±5 μm/m de precisión, montaje con cinta autoadhesiva) A-9715-0100 es una regla de cinta de encóder incremental...
Marsi Bionics utiliza encóderes absolutos en exoesqueletos para personas con problemas neuromúsculo-esqueléticos
Marsi Bionics ha decidido utilizar los encóderes absolutos de Renishaw-RLS, Orbis para el MAK y RM08 para Atlas, porque estos garantizan la facilidad de integración y la fiabilidad para la captación...
Contáctenos
Para contactar con Renishaw, seleccione el formulario en línea, el directorio de contactos en todo el mundo o el portal de proveedores.
Case study: Quality control of diamond-like carbon
New Plasma Technologies (NPT), based in Moscow, Russia, uses a Renishaw inVia confocal Raman microscope for investigating the structure and chemical properties of materials, non-destructively.
El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston quería realizar una inspección más eficiente en las piezas mecanizadas para aeroestructuras, entonces, se puso en contacto con Renishaw para conocer su sistema de calibre...
Renishaw encoders support the latest in DUKIN’s CMM design
The co-ordinate measuring machine (CMM) has become an indispensable tool in the process control regimes of modern production lines.
La innovadora tecnología móvil confía en los encóderes Renishaw
La empresa Sarantel del Reino Unido ha desarrollado una revolucionaria antena para teléfonos móviles a partir de su tecnología patentada PowerHelix™.
El encóder absoluto RESOLUTE™ de Renishaw es compatible con el avanzado ITRI en diseños de mesa giratoria multi-eje
El Instituto de investigación tecnológica industrial de Taiwán (ITRI), del inglés Industrial Technology Research Institute, afronta la tendencia de la tecnología de Máquina-Herramienta multi-axial...
PAL Robotics integra la tecnología de encóderes magnéticos en sus robots para mantener el equilibrio
La empresa española PAL Robotics diseña, programa y fabrica robots humanoides bípedos de tamaño humano.
A-9715-0050 - Regla lineal RTLC incremental de 20 μm de paso (500 mm de longitud, ±5 μm/m de precisión, montaje con cinta autoadhesiva)
A-9715-0050 Regla lineal RTLC incremental de 20 μm de paso (500 mm de longitud, ±5 μm/m de precisión, montaje con cinta autoadhesiva) A-9715-0050 es una regla de cinta de encóder incremental RTLC20-S...
Rueda de prensa del acuerdo de colaboración entre Renishaw y el centro tecnológico IDEKO
Rueda de prensa para anunciar el acuerdo
Entrevista de Haas España a Renishaw
Jorge Vélez es el Responsable de servicio técnico de HAAS España, luego de la adquisición del interferómetro XL-80 de Renishaw entrevisto a Aitor Merino, Product manager de calibración y encóderes ...
Preguntas más frecuentes sobre asistencia y productos específicos de Renishaw
Preguntas más frecuentes sobre asistencia y productos específicos de Renishaw Si no encuentra la información que busca, rellene el formulario de consulta siguiente para que un técnico de servicio...
El distribuidor de Renishaw actualiza el telescopio de investigación astronómica
El distribuidor de Renishaw actualiza el telescopio de investigación astronómica Historial El Observatorio Wise, del departamento de investigación de la Universidad de Tel Aviv, se dedica...
El distribuidor de Renishaw actualiza el telescopio de investigación astronómica
Sustituir los encóderes antiguos de los dos ejes de posición telescopio principal de un metro de diámetro Ritchey-Chrétien del Observatorio Wise, Israel.
Encóderes rotatorios absolutos inductivos ASTRiA™
El encóder absoluto rotatorio inductivo ASTRiA proporciona medición de posición de alta precisión.
Encóderes ópticos con rango de temperaturas ampliado
Algunas aplicaciones de control de movimiento, como telescopios, equipos de investigación científica y aeronáutica, a menudo operan en el exterior donde las temperaturas pueden bajar por la noche.
Brecha salarial
En Renishaw, creemos que un trato justo e igualitario son cruciales para el éxito de nuestra organización.
RenAM 500Q powers mass production of medical components for Permedica
Renishaw has collaborated with medical devices specialist, Permedica, to develop AM processes for the mass production of medical components in the healthcare industry, driving industry innovation.