Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Inspección de álabes de turbina un 50% más rápida
La verificación de las principales dimensiones en piezas complejas de gran volumen puede ser muy lenta y difícil, especialmente si es necesario verificar el 100% de las piezas fabricadas.
Controladores UCC & I++ - Una nueva gama de controles de MMC avanzados complementa la revolución metrológica
Renishaw colabora en el liderazgo de la mini revolución en el mundo de la metrología con la introducción de una gama de controles que van a proporcionar una fl exibilidad sin precedentes a los...
Las prestaciones de la unidad láser XL-80 ahora incluyen los ensayos en diagonal
Renishaw presentará el kit de medición diagonal lineal en EMO 2015.
Modelado e impresión 3D: acorta el tiempo de quirófano y facilita la recuperación del paciente
La cirugía reconstructiva compleja puede aprovechar de manera significativa las ventajas de los procesos y la planificación digital previa para optimizar la productividad en el quirófano y obtener...
El sistema de ballbar QC20-W aumenta la confianza en las ventas de Máquina-Herramienta usada
Antes adquirir una Máquina-Herramienta usada, la empresa necesita saber si esta podrá cumplir los requisitos de precisión necesarios para sus procesos de fabricación.
RMP600 - Sólo texto
El sistema RMP600 de Renishaw es una sonda de contacto compacta de alta precisión, con transmisión por señales de radio, que proporciona todas las ventajas de la preparación automática de trabajos,...
Fabricación aditiva metálica
La fabricación aditiva metálica es un proceso de creación de un objeto 3D a partir de un modelo CAD añadiendo finas capas de metal una a una.
Modelado e impresión 3D: acorta el tiempo de quirófano y facilita la recuperación del paciente
La cirugía reconstructiva compleja puede aprovechar de manera significativa las ventajas de los procesos y la planificación digital previa para optimizar la productividad en el quirófano y obtener...
Renishaw's inVia used to study the Terracotta Warriors and Horses of the Qin Dynasty
Known as the ‘Eighth Wonder of the World’, the Terracotta Warriors and Horses site was discovered in 1974.
Renishaw's inVia used in conservation activities at the Rijksmuseum in Amsterdam
The Rijksmuseum is the iconic museum of the Netherlands and in 2013, following extensive renovation and restoration, it re-opened its doors to the public.
El nuevo sistema de raíl QuickLoad™ aumenta la velocidad, la productividad y la precisión en la inspección de piezas
Renishaw se complace en anunciar la inclusión del sistema de raíl QuickLoad™ en su gama de fijaciones de metrología.
Guía de aplicaciones
Guía de aplicaciones Selección del módulo de sonda Para obtener el mejor rendimiento posible de su sonda TP20, es importante seleccionar el módulo de sonda correcto para cada aplicación.
Analizador farmacéutico RA802
El analizador farmacéutico RA802 es un sistema de creación de imágenes Raman compacto de sobremesa, diseñado exclusivamente para la industria farmacéutica.
Descargue el encóder óptico incremental VIONiC™
Descargue documentación técnica, soporte y artículos técnicos sobre encóderes incrementales de la serie VIONiC.(fichas técnicas, guías de instalación, planos 3D, estudios)
Referenciación del MCR20
Referenciación del MCR20 Alineación del MCR20 con los ejes de la MMC Para alinear el autocambiador MCR20 con los ejes de la MMC, siga estos pasos: Ponga todas las tapas de los puertos en su...
AxiSet™ Check-Up - Un nuevo sistema ofrece una comprobación rápida del estado de funcionamiento de las máquina
Renishaw ha ampliado su gama líder en el mercado de sistemas de chequeo y calibración de máquinas-herramienta con AxiSet™ Check-Up, una nueva y rentable solución para comprobar las características...
Reglaje de herramientas sin cables y sondas de inspección para Máquinas-Herramienta
El nuevo sistema de transmisión de señales ópticas entre dos sondas de Renishaw utiliza un único receptor óptico para el reglaje de la sonda y sondas de contacto montadas sobre husillo, lo que...
AxiSet™ Check-Up - Un nuevo sistema ofrece una comprobación rápida del estado de funcionamiento de las máquina
Renishaw ha ampliado su gama líder en el mercado de sistemas de chequeo y calibración de máquinas-herramienta con AxiSet™ Check-Up, una nueva y rentable solución para comprobar las características de...
Cómo la metrología industrial ayuda a las empresas de automoción a fabricar vehículos eléctricos punteros
Casi todo el mundo es consciente de la revolución que los vehículos eléctricos han supuesto para la industria de la automoción.
MIH
MIH El MIH dispone de un montaje de sonda Autojoint que permite cambiar la sonda de forma rápida y repetible.
Módulos de sonda TP20
Módulos de sonda TP20 Cada módulo de sonda, contiene el mecanismo cinemático de contacto, lleva el ensamblaje del palpador y ofrece sobrerrecorrido en los ejes X, Y y +Z (-Z se ofrece cuando se...
Renishaw presenta el sistema de sonda doble Primo™
Un sistema de inspección en Máquina-Herramienta de ‘pago por uso’ asequible que pone la fabricación de alto rendimiento al alcance de cualquier empresa.
Renishaw presenta el nuevo calibrador multi-eje XM-60
El calibrador XM-60 puede medir los seis grados de desplazamiento con un solo reglaje, en cualquier orientación, en ejes lineales.
Manufactura aditiva aplicada a la producción de autopartes
Esta empresa le apostó a la impresión metálica en 3D para la producción de sus prototipos y herramentales, lo que les signifcó una reducción considerable de procesos y costos.
El enlace o solape de datos añade mejoras de precisión y ensayo a los estándares internacionales para ejes largos
La última versión del paquete integrado de software CARTO, versión 4.
El nuevo software aumenta las prestaciones del ballbar QC20-W con la captura de datos basada en tiempo
Renishaw presentará Ballbar Trace en EMO 2015; un nuevo paquete de software de captura de datos para el ballbar QC20-W de la firma, utilizado para verificar el rendimiento de posicionamiento de...
Investigación de los efectos de la reutilización múltiple de polvo metálico Ti6Al4V en la fabricación aditiva (FA)
Los sistemas de fabricación aditiva de Renishaw utilizan la fusión de capas de polvo metálico para fabricar componentes complejos directamente desde los datos de CAD.
Sistemas MCG
Sistemas MCG Galga Descripción Compatibilidad de la máquina Error total de galgado Tamaño de brazo Medidas hasta MCG1 Kit de galgas de comprobación pequeñas Hasta 1 m³ ±0,5 µm Hasta 380 mm X 537Z...
Apex mejora sus prestaciones y capacidad de respuesta mediante la inversión en tecnología de MMC y calibre flexible de 5
Un cambio significativo en los factores macro-económicos ha permitido a Apex Metrology Ltd (Apex), especialistas en MMC, llevar a cabo un cambio estratégico en su oferta de servicios.
Sondas compatibles con PH10
Sondas compatibles con PH10 Sondas de disparo por contacto M8 Esta gama de sondas utiliza el casquillo M8 para el montaje del cabezal.
Atan firma la adquisición del sistema AM 400 de Renishaw
El acuerdo supondrá la ampliación de servicios por parte de la compañía portuguesa, según Atan “La fabricación aditiva es una tecnología rápida, flexible, sin desperdicio y que permite producir...
El distribuidor de Renishaw actualiza el telescopio de investigación astronómica
El Observatorio Wise, del departamento de investigación de la Universidad de Tel Aviv, se dedica desde hace más de 40 años a la investigación astronómica avanzada.
Renishaw reduce el tiempo de mecanizado de las turbinas aeroespaciales
Honeywell Aerospace, integrante del conglomerado empresarial comercial y de ingeniería de consumo de Honeywell, produce un gran número de turbinas y álabes para aviones comerciales.
Entrevistando a Gonzalo Guadaño sobre el uso de encóderes Renishaw
Gonzalo Guadaño es el director de desarrollo de sistemas láser en Lasing Microsystem S.
El distribuidor de Renishaw actualiza el telescopio de investigación astronómica
El Observatorio Wise, del departamento de investigación de la Universidad de Tel Aviv, se dedica desde hace más de 40 años a la investigación astronómica avanzada.
Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer
PTV spol s.r.o., con base en Praga, República Checa, ha experimentado un rápido aumento en las ventas de sus máquinas CNC de corte por chorro de agua.
RMP24-micro: la sonda inalámbrica de Máquina-Herramienta más pequeña del mundo
Aumente la precisión y eficiencia de sus procesos de mecanizado con la sonda inalámbrica de Máquina-Herramienta más pequeña del mundo.
Fabricación aditiva de implantes ortopédicos
Desde la producción en serie de implantes médicos a la fabricación de dispositivos a medida únicos, los fabricantes de implantes médicos están experimentando una serie de ventajas de impresión 3D...
Conexión de componentes
Conexión de componentes Instalación de la sonda TP20 en un cabezal de sonda Enrosque manualmente el extremo roscado del cuerpo de la sonda en el casquillo M8 del cabezal de la sonda y apriételo...
Control en proceso
El nivel de control en el proceso de la pirámide trata las fuentes de variación propias del mecanizado, como el desgaste de herramientas y la variación de temperaturas, proporcionando información...
EasyProbe
El software EasyProbe incluye rutinas rápidas y sencillas para el reglaje y la medición de piezas en centros de mecanizado, por tanto, los operarios no precisan una gran experiencia en programación.
Tecnología de cinco ejes
Tecnología de cinco ejes Basado en su avanzada tecnología de cabezales, sensores y control, la medición de 5 ejes de Renishaw consigue unas velocidades de exploración y una flexibilidad de...