Filter by
Results found for renishaw

Renishaw Central — 精确的可执行数据
一份精心设计的Renishaw Central新品发布样本。

EMO 2005: Renishaw领导测量革命
在EMO 2005展上,Renishaw将展示20年来坐标测量机(CMM)技术所取得的重大进展。

Renishaw Central智能制造数据平台
一份深入详尽的Renishaw Central样本,详细介绍了在您的工厂中采用Renishaw Central的特性与优点。

Renishaw光栅尺促进微加工的研究
最近,一台特殊的设备由Ionoptika公司安装在了南安普顿大学,用于研究一项要求极高的应用:微加工。Renishaw就是这项研究中高度专业的供应商之一,为纳米运动所需的至关重要的定位提供RG2光栅尺和RGH25超高真空读数头。置身于这个学科之外的人们经常发现很难理解这样的工作是如何实现的 — 例如,Ionoptika的完整公司商标能够被蚀刻在一块典型的金属印网掩模上,而商标的宽度只有20 ...

CCMT 2006 - Renishaw 在中国市场推出一系列新型测量产品
为进一步支持并服务日益增长的中国市场,世界领先的计量产品制造商Renishaw公司将参加于2006年2月14-17日在上海新国际博览中心举办的中国数控机床展(CCMT)。Renishaw的展台号为W1-401。

约克公爵殿下利用Renishaw技术,宣告英国最重要的加工技术展览会开幕
昨天,在伯明翰国家展览中心,约克公爵殿下利用Renishaw公司制造的先进激光技术宣布英国MACH2010(国际机床展)正式开幕。Renishaw公司总部设在英国格劳斯特郡,是世界领先的计量设备供应商。

FASTRACK™?????????
FASTRACK?Renishaw?????????????????????????? ±5 µm/m??,???????????,????????????????

雷尼绍与Paramatters深化合作,进一步开发轻量化、自动化金属增材制造解决方案
工程技术领域的跨国公司雷尼绍联手ParaMatters公司 — 一家致力于自主拓扑优化软件的专业公司,向客户提供高效金属零件制造方案。

新闻文章 - TONiC™ - 新款超紧凑光栅具有优异的速度、精度和可靠性
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,同时进一步改善了信号稳定性和长期可靠性,产品拥有成本低,简便性无与伦比。

新闻文章 — TONiC™ - 新款超紧凑光栅具有优异的速度、精度和可靠性
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,同时进一步改善了信号稳定性和长期可靠性,产品拥有成本低,简便性无与伦比。

OMP60 OMI-2 - 加工中心和车铣中心用全新小型测头系统
Renishaw的新型OMP60测头是新一代光学传输系统中的第一个产品,经专门设计,能够与Renishaw现有的所有光学接收器和下一代光学系统兼容。它为各种加工中心和车铣中心提供了测量的便利,可使在机辅助时间节省90%之多,并可减少废品率,降低夹具成本,改善过程控制。

新闻文章 — 测量革命获得新动力
经过了全面预检和长期测试后,Renishaw革命性的REVO

新闻文章 — 测量革命获得新动力
经过了全面预检和长期测试后,Renishaw革命性的REVO

机器人专用磁编码器
最常用的5类机器人专用磁编码器

新型激光刀具识别系统提供高速刀具破损检测
Renishaw TRS2刀具识别系统是一种经济有 效的解决方案,可在多种机床上进行可靠、快速 的刀具破损检测,消除了因刀具破损所造成的废 品、返工、机床停机等问题。采用Renishaw独创 的ToolWise™技术,TRS2能够在300 mm范围内 检测直径小至0.2 mm*的刀具。刀具通常在激光光 束中停留约为1秒,TRS2也适用于在大批量生产 环境中以及低速、中速和高速主轴机床上使用。

TRS2 - 新型激光刀具识别系统提供高速刀具破损检测
Renishaw TRS2刀具识别系统是一种经济有效的解决方案,可在多种机床上进行可靠、快速的刀具破损检测,消除了因刀具破损所造成的废品、返工、机床停机等问题。采用Renishaw独创的ToolWise™技术,TRS2能够在300 mm范围内检测直径小至0.2 mm*的刀具。刀具通常在激光光束中停留约为1秒,TRS2也适用于在大批量生产环境中以及低速、中速和高速主轴机床上使用。

RTP20 - 具有自动功能的新型坐标测量机用经济型测座
Renishaw最新推出了用于自动坐标测量机(CMM)的RTP20紧凑型测座。这种低价位经济型测座具备“机动”测座的功能,配有集成的TP20触发测头。

新闻文章 — DSi双SiGNUM™接口 — 实现优于±1秒的整体安装精度!
采用Renishaw的新型DSi接口,可在一个RESM圆环上安装两个SiGNUM™ SR读数头,输出一个具有高重复性的propoZ™参考位置的信号,完全不受轴承偏移或动力循环的影响。

新闻文章 — DSi双SiGNUM™接口 — 实现优于±1秒的整体安装精度!
采用Renishaw的新型DSi接口,可在一个RESM圆环上安装两个SiGNUM™ SR读数头,输出一个具有高重复性的propoZ™参考位置的信号,完全不受轴承偏移或动力循环的影响。

OMP400 — 紧凑、坚固性和高精度的完美组合
Renishaw公司的OMP400是一款适合小型加工中心用的全新超小型应变片测头,能够减少设定次数,降低废品率,节省卡具费用,并能改善过程控制和实现高精度在机测量。

MP250
Renishaw MP250是用于磨床的超小型接触式测头,具有所有标准工件测量的优点,如减少辅助时间、降低废品率和改进过程控制等,确立了高精度3D零件几何尺寸测量的新标准。

Productivity+测头软件最新功能
2004年7月,Renishaw推出了Productivity+ 软件包,它提供了一种用于生成机床测量程序的全新简易方法。Productivity+ 1.03版提供的新功能包括:XY坐标旋转、第4轴校正以及新增3个主要数控系统后置处理程序。

XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带...

XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带...

国博文物分析检测,雷尼绍助力同行
作为世界领先的测量与过程控制解决方案供应商,为推进文物科学研究相关工作的开展,更多了解仪器的优化应用和发展趋势,雷尼绍于2019年3月在北京为中国国家博物馆文保院提供了一场拉曼光谱仪(Renishaw inVia™)技术培训交流会。

UCC系列产品和I++ - 系列创新坐标测量机控制器掀起测量革命
Renishaw新近推出了一系列新型控制器,为坐标测量机(CMM)用户提供了极为灵活的解决方案,从而引发了计量行业的一次小小的变革。该控制器为率先支持新工业标准的I++DME协议的产品之一,今后可使坐标测量机用户选择其喜爱的软件配用任何控制器。

TONiC™ DOP (双输出)光栅系统 规格手册
Renishaw 的TONiC™系列光栅现在提供同步双输出接口。 坚固耐用的DOP接口可以安装在距读数头10 m处,提供同步模拟和数字输出信号,经细分后分辨率可达1 nm。时钟输出数字信号保证了所有分辨率下和各种工业标准控制 器的最佳速度性能。

新闻文章 - 机床用无线对刀和工件检测系统
Renishaw新型双功能测头光学信号传输系统,使用单一光学接收器,同时安装对刀测头和主轴测头,实现快速安装和无线机床环境。该系统可方便地加装到多种加工中心和数控铣床,为用户提供自动在机对刀、刀具破损检测、工件找正及工件检测功能。

Renishaw的SiGNUM™系列智能光栅又添新品
更快的速度、更高的工作温度、超低周期误差、IN-TRAC™光学零位……

新闻文章 - 现在,成千上万的机床用户可以使用基于PC机的增强型测量软件
Renishaw公司的Productivity+™ Active Editor Pro为全球的机床测头用户带来了易于编程、功能强大的宏程序软件包,现在已升级到版本1.4。 新版Active Editor Pro新增了对多种CAD格式的CAD模型的支持,并扩展了后置处理程序的范围,从而显著地扩大了客户群,客户可享受简单编程方法的好处。

RMP600 - 新型紧凑型触发式测头为多种加工中心提供高精度测量
Renishaw RMP600是一种紧凑型高精度触发式测头,采用无线电信号传输,不仅具有自动工件找正测头的所有优点,还能够在各种加工中心上测量复杂的三维工件几何特征。RMP600触发式测头结构坚固,采用成熟的半导体电子元件和无干扰信号传输方式,能够适应极恶劣的机床环境。

新闻文章 — RMP600 - 新型紧凑型触发式测头为多种加工中心提供高精度测量
Renishaw RMP600是一种紧凑型高精度触发式测头,采用无线电信号传输,不仅具有自动工件找正测头的所有优点,还能够在各种加工中心上测量复杂的三维工件几何特征。RMP600触发式测头结构坚固,采用成熟的半导体电子元件和无干扰信号传输方式,能够适应极恶劣的机床环境。

Renscan5™和REVO®
Renishaw最近推出了革命性的五轴扫描技术,这标志着近20年来在坐标测量机(CMM)技术上的最重大进步。Renscan5™是一种新型支持技术,它能够在坐标测量机上进行高精度、超高速五轴扫描测量,而REVO™则是一系列革命性的测座和测头系统的第一个产品,它将重新定义扫描系统的行业标准。